This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:音频流开始和停止时发出杂音

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2, PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120628/pcm2906c-poping-noise-when-audio-stream-starts-and-stops

器件型号:PCM2906C
主题中讨论的其他器件:TPA3110D2

您好!

基于 PCM2906C 和 TPA3110D2的音频设计出现问题。 这是使用 Win10 OS 运行的大型产品的一部分。

PCM2906C 是我们的 USB 音频卡。 每次音频启动和停止时、我们都会注意到奇怪的"噼啪"噪声(与用于播放声音的应用程序无关)。

在完成一些测试后、我们发现问题是 PCM2906C。 每当 USB 线路上的音频数据 apperas 和音频流停止时(USB 分离、VOUTL 和 VOUTR 进入 BPZ 模式)、都可以听到这种"噼啪"噪声。

您是否曾鼓励过这样的问题? 您是否有任何建议的解决方案?

提前感谢您的任何建议。

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来像是时钟上的一些干扰、可能会检查您的接地、电路板布局。

    此致。