This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100:上电顺序

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120807/tlv320dac3100-tlv320dac3100-power-on-sequence

器件型号:TLV320DAC3100

大家好、团队、

我正在 我的项目中使用 TLV320DAC3100音频放大器。  
我在下面给出了电路板上电顺序  
SPKVDD、IOVDD 和 AVDD (3.3V)电压同时提供、无任何延迟
2. DVDD (1.8V)已从上述电压中获得3ms 的延迟

目前、我的板载音频放大器在上述上电顺序下工作正常。 现在、我们处于设计改进阶段。  

数据表中给出 了"TLV320DAC3100被设计成极不耐受电源定序"。
我想知道数据表中建议的加电顺序必须遵循、或者我可以继续进行上述当前设计。 请建议。

此致、
阿什维尼 M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ashwini、

    鉴于 TLV320DAC3100可耐受电源序列、应该可以在您的应用上保持电源序列存在。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师