This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:功率耗散(粉色噪声)

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120542/tas6424e-q1-power-dissipation-pink-noise

器件型号:TAS6424E-Q1

大家好、

我们是否具有  4负载、4 Ω、14.4V、源粉色噪声的功率耗散规格?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)罗伊

      很抱歉、我们没有。 粉色噪声的主要问题是它的功率不是稳定的、因此要获得结果要复杂得多。 目前、我们的功率耗散仅在固定正弦波下测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    如果您可以确定粉色噪声的平均功率、则可以使用我们使用的正弦波的相同功率耗散曲线。  一段时间内的平均功耗将是相同的。


    此致、
    Gregg Scott