This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:D 类1MHz 300W 组件问题

Guru**** 2576835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1119455/tas5630b-class-d-1mhz-300w-component-problem

器件型号:TAS5630B

我目前正在为声纳设计一个 D 类放大器、该放大器具有1MHz 输入信号、300W 输出功率和60欧姆的传感器阻抗、是否有任何合适的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是一个非常不常见的设计、请给我一些时间进行确认。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉让你等这么久。

    我向我们的团队确认、我们没有这种器件可以支持1MHz 输入信号。

    1MHz 是否是声纳行业中的正常使用? 它看起来太高了。

    谢谢。

    Jesse