This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将延迟添加到 I2S 音频数据中

Guru**** 2864920 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA5050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120268/ic-to-add-a-delay-into-i2s-audio-data

主题中讨论的其他器件:TPA5050

您好!

TI 是否有可向 I2S 音频数据添加延迟的 IC? 客户希望在其系统上添加0.65ms 延迟。 请告诉我、我们是否有用于此用例的器件。

如果不是、我们还有其他解决方案来增加延迟吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于客户情况、TPA5050可能是延迟 I2C 音频数据的合适 IC。 TPA5050接受单个串行音频输入、 缓冲数据一段可选时间、并在单个串行输出上输出延迟的音频数据。 该 IC 可实现高达170ms 的延迟。 此处随附 的是数据表。 该 IC 旨在调整唇型同步问题、因此存在帧延迟部分、但可以忽略该部分。 在数据表中、有关音频延迟寄存器的信息、请参阅表4。  

    最棒的  

    Alec Greene