This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:与 Win 10和 HDA/I2S 兼容

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120092/pcm3070-compatibility-with-win-10-and-hda-i2s

部件号:PCM3070

PCM3070是否具有适用于 Windows 10 IoT Enterprise 的兼容驱动程序?  

如果它与 Win 10 IoT 配合使用、我们应该使用哪个接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉 、没有适用于 PCM3070的 Windows 驱动程序。

    您可以参考您的案例的 PCM3070 EVM 用户指南。