This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100EVM-U:无法使用 EVM 板上的测试点使用其他 MCU 测试 TLV320DAC3100芯片

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320DAC3100EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1119620/tlv320dac3100evm-u-unable-to-test-tlv320dac3100-chip-with-other-mcus-using-test-points-on-the-evm-board

器件型号:TLV320DAC3100EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3100

您好!

我无法使用 I2C 通过 TLV320DAC3100EVM-U 板上提供的测试点与 TLV320DAC3100进行通信。
我认为在与 TLV320DAC3100从器件通信时、2个主器件(外部 MCU 和板载 TAS1020B 芯片)之间会发生一些冲突。

是否有方法可使用外部 MCU 测试 EVM 板上 TLV320DAC3100芯片的功能。

我们希望在采购订单之前在 MCU 上测试芯片。

谢谢、
Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    您能否对 EVM 进行一些小的更改?
    我正在检查详细信息、但您可以通过上拉该芯片的引脚25来禁用电路板上的 TAS1020B:

    我将很快就这个模块提出进一步的意见。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    如果没有其他方法可以修改、那么我们可以修改。
    请为我们提供一种经过测试的工作方式、方法是在 EVM 板中执行最少的缝隙。

    我看到该芯片的引脚25为"I2S 使能"。 我不确定 I2S 启用如何帮助禁用 I2C。

    请尽快建议解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以共享外部 MCU 和 EVM 板之间的确切引脚连接以播放音频吗?

    目前、我有如下连接、如果我在这里有任何问题、请告诉我。

    PSoC 6 MCU TLV320DAC3100EVM-U
    SCL (I2C) TP1 (SCL)
    SDA (I2C) TP2 (SDA)
    MCLK (I2S) TP3 (MCLK)
    数据(I2S-TX) TP4 (DIN)
    SCK (I2S-TX) TP5 (BCLK)
    WS (I2S-TX) TP7 (WCLK)
    GND TP15 (GND)

    EVM 和 PSoC 6 MCU 板通过笔记本电脑使用单独的 USB 电缆供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    这些是连接外部信号的正确点。
    请尝试使用"I2S 启用"引脚、我同意名称、建议仅禁用 I2S、但也应禁用 I2C。 如果您的外部 I2C 主设备仍然无法以这种方式工作、则可能需要较弱的上拉电阻器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师