This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:模拟输入+ I2S 输入

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC34, PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120016/tlv320aic3254-analog-in-plus-i2s-in

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC34PCM3168A

音频团队、

是否可以将 TLV320AIC3254配置为在 I2S 上具有3个模拟输入和1个 I2S 输入、并将其混合和输出?

它们还可以在模拟输出上输出混合信号吗?

我有一个方框图、如果这样做有帮助的话。

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    这取决于输入的含义。 只有2个 ADC 通道、但可以将一个通道旁路到模拟输出、这意味着您可以在模拟输出端获得3个音频通道。 您可以将2个通道混合到1个 ADC 通道上、但这会使您无法在 I2S 总线中隔离它们。 如果输入为3个、则表示一个通道为单端通道、另一个通道为差分通道(仍然是2个音频通道)、那么您可以提出什么要求。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    3个输入通道必须混合、包括将其与数字输入(I2S)混合。  每个模拟输入通道都是单端麦克风输入。

    它们希望输出进入 I2S。

    AIC3254似乎无法实现这一点、因为只有2个 ADC。  从 TLV320AIC34可以看到、它有4个 ADC、但两个混频器似乎没有连接。  对吗?  

    否则、我会看到 PCM3168A 是一个选项。  我有兴趣听取您的想法。

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    如果他们希望输出为 I2S、这是否意味着他们希望所有输入压缩到左/右 I2S 总线中? 或者、它们是否希望每个源在数字输出端彼此独立、如 TDM 总线?

    此致、

    Jeff