This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:TLV320AIC3204EVM-K Windows XP EVM 已断开连接

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204EVM-K, TLV320AIC3111EVM-K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1117352/tlv320aic3204evm-k-tlv320aic3204evm-k-windows-xp-evm-disconnected

器件型号:TLV320AIC3204EVM-K
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3111EVM-K

我在使  TLV320AIC3204EVM-K 在 Mac 上与 Windows XP SP3虚拟机配合使用时遇到问题。 EVM 不会连接到 AI3204 CS 应用-它只是显示"EVM Disconnected"。

起初、我认为这与运行虚拟操作系统和 USB 无法正常工作有关、但后来我拔出了 Windows 笔记本电脑、体验了同样的功能。

我已经介绍 了如何恢复 USB 音频 EVM 、但在第12步中、我看到"Detach call failed"、就像这个用户 :https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988447/tlv320aic3262evm-u-tlv320aic-codecs-and-adcs-how-to-restart-revive-a-usb-audio-evm

我认为 EEPROM 可能出现故障、因为其他论坛帖子似乎表明情况确实如此、所以我订购了另一个 EVM 板、但遇到了相同的问题。

我还应该尝试其他任何方法来使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试 以下操作

    • 打开设备管理器
    • 在"视图"面板下、选择"显示隐藏的设备"
    • 从列表中卸载任何 USB-AudioEVM 驱动程序、尤其是在 Audio Inputs and Outputs、Sound、video and game controllers (音频输入和输出、声音、视频和游戏控制器)下进行检查
    • 完成后、再次运行控制 GUI

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    这就是我在启用了显示隐藏设备的设备管理器下看到的所有内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到 USB-AudioEVM、而只是 DFU。

    请按照本文中的步骤操作。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773576/faq-tlv320aic-codecs-and-adcs-how-to-restart-revive-a-usb-audio-evm

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、问题是我无法完成"恢复 USB 音频 EVM"检查清单。 正如我说过的、在第12步、EVM 编程失败。 它显示"Detach call failed"、而不是"Detach call succeed"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zachary、

    您能否尝试在 Windows 10计算机上执行恢复步骤?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚在虚拟盒上安装了 Windows 10映像、在步骤12中仍然存在相同的问题。 "AI3204 CS 应用程序中的"detach call failed"且 EVM 仍显示为已断开连接。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个问题是、您使用的是 GUI 文件夹中的 DFUTEST 还是上面提供的链接中提到的 SLAC563中的 DFUTEST?

    这些 EVM 是新的、两者都带来了相同的问题?

    您是否看到步骤7消息? 它是否有助于重新启动 PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Windows 10上使用 TLV320AIC3111EVM-K、并面临类似的问题。

    SW2引脚排列为1、3、4、5、6、7 ON、2和8 OFF。 器件管理器中的电路板显示为 DFUUSB、音频输入/输出和声音控制器下没有显示任何内容。

    它显示 Detach 调用失败、然后 GetState 调用失败。 GetLastError = 3e3。

    我正在尝试从 slac563b\USBfirmware_V0304_Portable\image 对 DFUEE.bin 文件进行编程。

    我多次重启机器、问题仍然存在。 附件是相同的屏幕截图。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 SLAC563中的 DFUTEST。 两个 EVM 都是新的、并且都带来了相同的问题。 我已重新启动几次、步骤7未显示错误。 我可以继续执行第8步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请创建一个线程、因为这是另一个器件和 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开箱即用的新产品、当您第一次看到两个 EVM 的 DFUUSB 时插入 Windows 10机器-是这样吗?

    我需要订购其中一个、下周将会通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    将在下周向您介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    - 只是跟进。 您是否收到了该板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、还没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天收到了 EVM、第一次在器件管理器中看到 DFUUSB。

    当我查看 SW2开关位置时、只有 SW2-8处于关闭位置。

    如用户指南中所述、SW2.2和 SW2.8都必须设置为关闭(HI)位置。

    我拔下 USB 电缆、将 SW2.2设置为关闭位置、重新连接 USB 电缆、现在我可以在设备管理器中看到 USB-AudioEVM。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ——这很成功!

    但是、这仅适用于新电路板。 我有3块电路板-第一块电路板实际上也尝试将 SW2更改为关闭位置(因此 SW2和 SW8都处于关闭(HI)位置、但这是在尝试为电路板执行"恢复"步骤之后。 我又订购了2块电路板、认为它可能是 EEPROM 故障导致的、如果另外2块电路板无法正常工作、我可以确保 EEPROM 没有故障。 第二块板也经历了恢复过程、但到达了与第一块板相同的位置:无法恢复的无法正常工作的板。 当我拔出第三块电路板并将 SW2切换至"关闭/HI "时、一切正常。

    因此、我的其他两个板似乎都被骗了、因为我似乎无法让它们正常工作(即使 SW2和 SW8设置为 HI)、因为恢复过程在步骤12中断、但仍然是"断开呼叫失败"。

    无论如何-我现在很喜欢使用第三块新电路板。 感谢您的耐心和所有帮助!