This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OCTVO-3P-AM335X:需要集成 MAX98091音频编解码器 IC

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1119080/octvo-3p-am335x-need-to-ingrate-max98091-audio-codec-ic

器件型号:OCTVO-3P-AM335X

尊敬的 TI 团队:

我们使用 TI 基于 Beagle Bone Black 的 AM335x 处理器。 我们使用 Yocto Project 为 Linux 环境构建映像。  

我们需要集成 Maxim Integrated 提供的音频编解码器 MAX98091。 是的、在 Linux 中有一个适用于 MAX98091的驱动程序。 当我们尝试启用对 MAX98090 IC 的支持时、会显示"ASOC 支持 MediaTek MT8173芯片"。  我们如何为基于 AM335x TI 的处理器提供支持?

此致、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我不确定您的困惑是什么、您指的是两个无关的 Kconfig 符号、snd_SOC_MAX98090与 snd_SOC_MT8173_MAX98090。

    顺便说一下、这两个都已经启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢刘先生的即时重播。

    我们希望将 MAX98090音频编解码器与基于 Beagle Bone Black 的 AM335x 处理器集成。 我们能否获得 MAX98090与 AM335x 集成的文档?

    我们主要想知道与 I2S 和 I2C 配置相关的 DTS 文件中需要进行哪些更改。  

    此致、

    Jay Kaneria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    对于 DTS 中的 I2C 配置、请参考 AM335x-evm.dts、例如 i2c0上的"tps"节点。 但是、如果 I2C 器件需要额外的 DT 设置、也应该添加它们、例如 i2c1上的"LIS331DLH"节点。