This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5622A:TAS5622A 和 TAS5342LA 之间的瓦数差异

Guru**** 2624955 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5622A, TAS5342LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1119062/tas5622a-wattage-difference-between-tas5622a-and-tas5342la

器件型号:TAS5622A
主题中讨论的其他器件: TAS5342LA

大家好、

在相同的1瓦输出条件下、 输入 PWM 电平是不同的、

这两个器件的电路是否相同?

这两款器件的数据表中是否有任何差异?

  1. TAS5622A 180.9mV 测量值1W
  2. TAS5342LA 378mV 测量值1W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    您是指环绕电路吗?

    数据表中针对这2个芯片提供了建议电路。

    这两款器件的数据表中是否有任何差异?

    1. TAS5622A 180.9mV 测量值1W
    2. TAS5342LA 378mV 测量值1W

    我真的不理解您的问题、您的意思是增益不同吗?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    是的、为什么增益不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我不是很理解为什么你会问这个问题。

    具有不同规格的不同芯片、尤其是输出功率规格也不同、内部具有不同的增益设置非常合理。

    谢谢。

    Jesse