This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4853:20k 输入电阻有多重要?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4853

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1119610/lm4853-how-important-is-a-20k-input-resistance

器件型号:LM4853

我在设计中使用的是 LM4853、但我已经在其他地方使用了18k 电阻器。 为了降低 BOM 数量、我计划对输入电阻 Ri 使用18k 而不是20k。 这是否会对放大器的音频质量或一般性能产生明显影响? (我怀疑不是、但我想检查一下、以防万一)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    18k 和20k 都可以实现类似的性能。 我假设射频也是18k? (不同的 Ri 和 RF 值只会改变增益)

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用47k 作为射频、增益为~0.38。 增益1太大!

    我在数据表中注意到、它提到了20k 的内部电阻、因此我想确保不需要出于任何特定原因而匹配。 感谢您的快速回复!