This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:复位后启用/禁用 DRC

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118717/tlv320aic3254-drc-enable-disable-after-reset

器件型号:TLV320AIC3254

你(们)好

我们要确认/检查是否需要在 AIC3254初始序列中禁用 DRC 功能(如果我们不需要 DRC 功能)。

目前、我们使用了 PRB_P2 (第0页/寄存器60:0x2)。

谢谢

BR

Trevor


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以禁用、如下所示。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是 pdjuandi、

    感谢您的回复。

    如果我们不需要 DRC 函数、请添加更多问题。

    对于 PRB_P2、我们需要在初始阶段禁用 DRC 功能。

    对于 PRB_P3、我们不需要在 初始阶段禁用 DRC 功能。

    上述内容是否正确?

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要 DRC、则使用不带 DRC 的块、如 PRB_P3、功耗低于 PRB_P2。

    示例请参阅部分  2.5.0.3.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是 pdjuandi、

    感谢您提供 有关功耗的信息。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是 pdjuandi、

    您还能帮助确认我们的问题吗?

    BR

    Trevor