请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118933/tas6584-q1-stable-at-2-ohms
器件型号:TAS6584-Q1该器件能否驱动2欧姆负载? 如果是:
- 需要进行哪些更改才能满足要求?
- 我们需要更低的电源电压、还是只需将输入振幅限制为低于输出过流条件即可?
- 我们是否需要影响放大器驱动4欧姆和8欧姆负载能力的电路更改? 例如、驱动2欧姆和4欧姆时、需要使用不同于8欧姆至4欧姆电感器的电感器
- 对 THD 有何影响?
提前感谢、
Paul Goodman
kicker / Stillwater 设计