This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111EVM-K:恢复 USB 音频 EVM 时、断开呼叫失败

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111EVM-K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118260/tlv320aic3111evm-k-detach-call-failed-while-reviving-usb-audio-evm

器件型号:TLV320AIC3111EVM-K

按照 此处提到的步骤、我正在尝试恢复 TLV320AIC3111EVM-K 电路板。

在第12步中、它显示 Detach 调用失败、而不是成功、然后 GetState 调用失败。 GetLastError = 3e3。 正在尝试从 slac563b\USBfirmware_V0304_Portable\image 对 DFUEE.bin 文件进行编程。

我使用的是 Windows 10 64位。 已多次尝试重新启动机器。

这种情况的原因是什么?如何解决?

注意:我在论坛上阅读了如何为 TLV320AIC3111EVM-K 使用 slac56、 链接中未提及 TLV320AIC3111EVM-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于好奇、为什么需要恢复 EVM、您在收到电路板时是否无法连接它?

    您是否曾尝试从设备管理器中卸载驱动程序、即使是隐藏视图下的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到该板时、它不是全新的。 一位同事 在处理它、我现在开始使用它。

    当我连接 USB 时、它未显示在"声音/音频"部分下、 并且 USB 活动 LED 指示灯熄灭。 这是我第一次将电路板连接到我的机器。 我浏览了论坛、找到了一个主题、该主题说要遵循我尝试的步骤。

    [引用 userid="35889" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118260/TLV320AIC3111EVM-k-dach-call-failed-while reeming-USB-audio-evm/4145734#4145734"]您是否尝试从设备管理器卸载驱动程序(即使在隐藏的视图下)[?]

    是的、我卸载了驱动程序并重新启动了我的计算机。 它说相同。 分离呼叫失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以替换 U1 (EEPROM)并重试?  

    我们以前没有看到过此错误、看起来 EEPROM 很糟糕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享这些步骤、或者是否有相同的文档? 它是否就像拆焊和焊接新 IC 一样简单?

    如果可用、您还可以共享任何替代器件型号吗? 我检查了供应商、EEPROM (24LC64I/SN)的交货周期为52周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打算用新的 IC 实际替换 U1 IC。

    您可以尝试 findchips.com 来检查谁拥有。

    https://www.findchips.com/search/24LC64I%2FSN

    另一个实验是、尝试在 USB_MODEVM 电路板中的 SW2开关上将 A0更改为 A2设置、看看在更改 U1 IC 之前是否能够看到 LED D2亮起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="35889" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118260/TLV320AIC3111EVM-k-dach-call-failed-while reemuling-USB-audio-EVM/4147892#4147892"]尝试将 USB_MOVM_DEVM 中 SW2开关上的 A0更改为 A2设置 [引用]

    我将 S2上 A0、A1和 A2开关的位置更改为全部打开、全部关闭、默认状态为反向、但 LED D2在所有情况下都关闭。

    [引用 userid="35889" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118260/TLV320AIC3111EVM-k-dach-call-failed-while reemuling-USB-audio-EVM-4147892#4147892"]使用新的 IC[/U1]物理替换报价 IC

    将尝试更换 IC 并进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、继续操作并更换 U1。