请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118919/pin-4-nr-tps79927
您好!您能告诉我引脚4是否可以保留?
还是在那里添加电容器更好? 如果是、哪种容量更适合使用?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118919/pin-4-nr-tps79927
您好!您能告诉我引脚4是否可以保留?
还是在那里添加电容器更好? 如果是、哪种容量更适合使用?

您好!
NR 引脚可保持悬空、器件仍可正常工作、但强烈建议将电容器接地、因为器件输出噪声将明显改善。 这样做的原因是、带隙基准的噪声(这是主要噪声影响因素之一)将在增益到输出之前进行滤波。
在许多现代器件中、C_NR 通常使用1uF 电容、但这种稍旧的器件的数据表建议使用10nF 电容、对于 C_NR、电容值约为200mΩ μ F、因此、如果您想使用 C_NR、则应在此处使用该电容。
此致、
Nick