This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:TPA3250中的 FAULT 引脚始终为高电平

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1117936/tpa3250-fault-pin-is-always-high-in-tpa3250

器件型号:TPA3250

大家好、我们已经制作了 TPA3250 PCBA、将 TPA3250EVB 用作参考。

我们不会获得输出信号。

FAULT 引脚始终为高电平

OTW 未连接且处于低电平。

复位引脚连接到  3.3VDC

PL 建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,僧伽尔

    您可以共享原理图吗?

    这将有助于我们进行分析。

    您可以通过电子邮件向我发送

    jesse-ji@ti.com

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件进行通话

    将关闭这里的问题。