This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:授权我安装 PCM6xx0-Q1、这是用于 PurePathControl3的 EVM 应用。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118190/pcm6240-q1-give-me-authorisation-to-install-pcm6xx0-q1-which-is-an-evm-app-for-purepathcontrol3

器件型号:PCM6240-Q1

请授权我安装 PCM6xx0-Q1、这是用于 PurePathControl3的 EVM 应用。

应上述请求,你的支助代表 Jejomar Ildefonso 要求我在这里提出请求。

如需更多信息、请参阅 CS1103787和 CS1137607。

我已经花了一个多月的时间来处理这个问题,请及时答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Endo San、

    我们已批准您的访问权限。 您应在大约30分钟到1小时内收到电子邮件确认。

    如果您有任何其他问题、请告知我们、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    我获得了该 EVM 软件!

    感谢您的快速且出色的支持。

    Yusuke