This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864EVM:与 EK-TM4C1294XL 连接

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1112042/pcm1864evm-connection-with-ek-tm4c1294xl

器件型号:PCM1864EVM
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLTMDSEVM5517PCM1864

大家好、

请向我们提供 有关使用 PCM1864CMBEVM 的更多信息。 客户 已带来麦克风 PCM1864CMBEVM、因此需要购买数字信号处理器。

我们能否使用 EK-TM4C1294XL 而不是 TMDSEVM5517 (评估模块)来配置麦克风? 他们 希望将8KHz 的采样率数字化。

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我对您尝试实现的目标有点困惑。 此电路板上没有麦克风、因此任何要求都与 EVM 平行。 此电路板上也没有数字麦克风输入、只有光学 SPDIF 等数字音频选项。 您能否说明您需要什么以及需要什么设置?

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff!

    我有了这款麦克风、但我不知道我需要  TMDSEVM5517 (评估模块)、那么我的问题是:我可以 使用 PCM1864CMBEVM 或 Arduino 配置我的器件吗?

    感谢你能抽出时间!

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    抱歉。 我将麦克风板误读为 IC EVM。 任何 I2C 主机都应能够配置麦克风板、例如 Arduino。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真是个好消息!

    您是否认为您可以帮助与 Arduino 合作? 在规格中、我找不到正确的通信设置方法?

    感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真是个好消息!

    您是否认为您可以帮助与 Arduino 合作? 在规格中、我找不到正确的通信设置方法?

    感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、  

    要建立从 Arduino 到 PCM1864的 I2C 连接、您需要执行硬件和软件配置。 从硬件配置开始、在  Arduino 和 PCM1864 GND、SDA 和 SCL 引脚之间建立路由。 对于软件、您可以使用 Arduino IDE 和 Arduino 的线库 在 Arduino 和 PCM1864之间进行通信。  在此处可找到与库建立 I2C 连接的示例代码以及有关 I2C的更多信息。   PCM1864 I2C 器 件地址为"0x94"、如 PCM1864数据表"硬件和软件设置"下的第3页所示。 有关引脚和寄存器配置的更多信息、请参阅该数据表。  

    最棒的  

    Alec Greene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 非常感谢您的帮助。

    我一直在做这方面的工作、但麦克风始终在串行绘图仪上提供-1、我不确定它是否会接收声音。

    请为我的代码提供帮助?  

    我真的需要指导。

    非常感谢这里的一切!

    这是我的代码:

    #include

    void setup(){
    Wire.begin();//加入 i2c 总线(主机的可选地址)
    Serial.begin(2000000);//开始串行输出

    void loop(){
    Wire.beginTransmission(75);//发送到器件#150 = 0x96 (在从器件中运行)
    //但 i2c 寻址使用高7位、因此它是75

    //数据表的寄存器第4页

    Wire.write (byte (0x00));//将寄存器指针设置为命令寄存器(0x00)
    Wire.write (byte (0x00));

    Wire.write (byte (0x01));
    Wire.write (byte (0x40));

    Wire.write (byte (0x02));
    Wire.write (byte (0x40));

    Wire.write (byte (0x03));
    Wire.write (byte (0x40));

    Wire.write (byte (0x04));
    Wire.write (byte (0x40));

    Wire.write (byte (0x05));
    Wire.write (byte (0x86));

    Wire.write (byte (0x06));
    Wire.write (byte (0x41));

    Wire.write (byte (0x07));
    Wire.write (byte (0x41));

    Wire.write (byte (0x08));
    Wire.write (byte (0x44));

    Wire.write (byte (0x09));
    Wire.write (byte (0x44));

    Wire.write (byte (0x0A));
    Wire.write (byte (0x00));

    Wire.write (byte (0x0B));
    Wire.write (byte (0x44));

    Wire.write (byte (0x10));
    Wire.write (byte (0x00));

    Wire.write (byte (0x11));
    Wire.write (byte (0x50));

    Wire.write (byte (0x12));
    Wire.write (byte (0x00));

    Wire.write (byte (0x13));
    Wire.write (byte (0x40));

    Wire.write (byte (0x20));
    Wire.write (byte (0x01));

    wire.endTransmission ();//停止传输

    延迟(70);


    float c = Wire.read();//接收一个作为字符的字节
    serial.println (c);//打印字符

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  

    Arduino 代码的几个方面-

    1. 调用 从线库开始传输时,请确保将器件地址输入函数。  

    2.由于声音传感器板会产生不断变化的电压,因此您需要 Arduino 的模数转换器来处理该电压并将其显示在串行监视器中。 查看我在 此处找到的资源。   

    祝您好运、  

    阿尔茨