This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6141A2:TPA6141A2

Guru**** 1959305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1117407/tpa6141a2-tpa6141a2

器件型号:TPA6141A2
尊敬的先生/女士 可能是我、但我发现 TPA6141的数据表在其针对 AGND 和 SGND 的建议方面存在某种程度的歧义。 我在单声道单端配置中使用 TPA6141。 请参阅随附的原理图中的第3页。
 
  • 在数据表的第1页的说明中、它说 INL+应该被接地。 但在图26中、它表示应通过电容器完成。
  • 第二个问题是 INL+应连接到哪个接地端。
    • 图26中的符号表示它是 SGND。
    • 在数据表(接地感应功能)的第12页上、它说如果 SGND 被连接至与编解码器和放大器不同的接地基准、它会减少噪声
    • 此外、在第2页的功能方框图中、它指示 SGND 应连接到 AGND  
请确认
  • INL+应通过电容器连接到 GND、如图所示。 26
  • INR+连接到的 GND 在图26中、该 SGND 还是 AGND?
  • 编解码器应该如图所示。 26以 AGND 或 SGND 为基准?

BR 标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我将查看您的问题、并在短期内提供进一步的评论。

    此致、
    -Ivan Salazar

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我将在下面添加一些答案:

    • INL+应通过电容器连接到 GND、如图所示。 26
      • 是的、请为此 GND 连接使用电容器
    • INR+连接到的 GND 在图26中、该 SGND 还是 AGND?
      • 这应该是 AGND、然后 AGND 和 SGND 应该在一个点上短接在一起
    • 编解码器应该如图所示。 26以 AGND 或 SGND 为基准?
      • AGND、基本上与放大器本身的 GND 相同

    有关 SGND 和接地环路理论的更多详细信息、请参阅以下文档: http://www.ti.com/litv/pdf/sloa143

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan

    感谢您的回复。  

    您可以再次查看图。 26英寸。

    我们同意、连接在此 INL+上的符号和连接到 INR+的电容器(1uF)上的符号与用于 SGND (而非 GND)的符号相同、如图所示)

    对我来说、此处所需的连接是 SGND 而不是 GND (我们的设计中为 AGND)? 我同意应根据您所连接的文档/链接使用10-20欧姆电阻器将 GND 和 SGND 连接在一个点上、但实际上数据表中并未直接显示这一点(这可能是所有使用此类音频电路的人的常见知识、也可能是此图示的原因 在数据表中不可见?)。

    但再说一次-回到问题。  图26中的 GND/参考符号的图示之间是否不匹配? 如果连接到 INL+和1uF 电容器的符号是 GND 符号、而不是用于 SGND 的符号、如图所示。 26.

    BR 标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我找到了一些有关同一 SGND/AGND 问题的旧参考、我将在此处添加:

    将输入电容连接到 SGND、因为差分增益基准 SGND 的内部 INx+电阻 器、而非 GND、SGND 通过二极管连接到 GND。  

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:感谢您的回复。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。