This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:TAS6424L 和 TAS6424E 在硬件和软件方面有何差异

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118227/tas6424l-q1-what-is-the-difference-between-tas6424l-and-tas6424e-in-hardware-and-software

器件型号:TAS6424L-Q1

尊敬的  

 请告诉我"L"和"E"之间的区别是什么?

是否需要更改驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

     6424L 的电流限制仅为4.8A、PVDD 限制为18V。 因此、6424L 的总功耗更小。

     驱动器的主要区别在于扩频功能。 此函数在6424L 中不可用、需要对此进行更改。 使用6424L 将有点难通过 EMC 测试。