This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:热插拔过程中会发出噼啪噪声

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111000/tlv320aic3106-pop-noise-during-hot-plug

器件型号:TLV320AIC3106

您好的团队:

 我想和大家分享一个有关  TLV320AIC3106热插拔期间的 POP 噪声的问题。

 测试条件为吹气:

 1.内核板通电  

2. 打开扬声器的电源并将线路输出与 coreboard 连接。

 3.发出噼啪声,系统出现故障,必须重新启动。

另一个条件是:  

1.内核板通电  

2.将线路输出与内核板连接  

 3.打开扬声器电源,发出噼啪声,系统出现故障,必须重新启动。

然后、我建议客户购买音频隔离器 以避免此问题、并反馈有改进、但仍然随机发生。

 您以前是否遇到过此问题? Tks 供您发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    杂音噪音是否确实导致系统故障? 它们能否提供示波器捕获、以显示由于输出驱动器的噼啪噪声导致的系统故障?

    第0页寄存器42中存在不同的驱动器上电延迟、这可能会有所帮助。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、pdjuandi:

     在 GND 和 GND-AUDIO 之间添加一个0欧姆电阻后、这个热插拔爆裂声噪声问题已经得到解决。  

     但这会成为一个新问题、即线路输出将具有来自麦克风输入的回声,该器件是否支持 回声消除或是否推荐任何熟悉的器件?

     提前通知 Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来像是电路板中的耦合问题。 该器件没有 DSP、因此无法支持回波消除算法。

    例如、对于回波消除、它需要具有 AIC3262等 miniDSP 的器件、而 AEC 调优并不是一个直接的过程。

    此致。