This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906:带外部5VDC 适配器的 PCM2906电源

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118375/pcm2906-pcm2906-power-with-external-5vdc-adapter

器件型号:PCM2906

尊敬的 TI 团队成员

我们使用 PCM2906C 器件构建音频接口系统

它工作正常,我们使用连接到笔记本电脑/PC/mobile 的 USB -B 为其供电

我们的查询是:

如果我们没有要连接的 PC/笔记本电脑/电话、并且希望为音频接口加电

我们可以为系统提供外部+5VDC 吗? PCM2906C 是否将唤醒  

还是仅在连接到笔记本电脑/PC USB 端口时工作?

请提供指导

Yogesh Singhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    5V 仅是电路板的电源、您打算如何传递音频信号?

    此致。