This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:输出引脚上的绝对最大电压

Guru**** 2949450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1117959/tpa6130a2-absolute-maximum-voltage-at-output-pins

器件型号:TPA6130A2

您好!

我们计划在输出引脚上添加 EOS 保护器件、即 HPLEFT 和 HPRIGHT、以承受向耳机插孔注入的外部高压信号。

我们想知道输出引脚的绝对最大电压。

因为、当施加 Vdd 5V 时、CPVss 大约为-2.7V、我们可以预期正侧绝对最大值为6.0V、但负侧电压是多少?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    由于输入和输出由相同的电源轨供电、因此我建议遵循相同的规格:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您的建议。

    我们将考虑抑制正极侧的 EOS 电压低于+6V、负极侧的 EOS 电压低于-2.5V。

    此致、

    Mochizuki