This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:PVDD 空闲电流

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1117201/tas5624a-pvdd-idle-current

器件型号:TAS5624A
主题中讨论的其他器件:TAS5624

尊敬的 TI:

关于 TAS5624 PVDD 空闲电流,数据表中规定一个全桥的电流为15mA。

但是我检查 TAS5624EVM,一个全桥的实际测量结果大约为25mA。

我是否可以知道数据表中说明的空闲电流规格是否包含输出 LC 滤波器或不包含输出 LC 滤波器?

谢谢

此致、

Tbk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tbk

    它使用 LC 滤波器进行测量。 LC 滤波器可能会对测试结果产生一定影响、但它应该非常小。

    您的测量方法是什么?

     您可以在没有 LC 滤波器的情况下尝试一下。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我测量了总 PVDD 电流(靠近 EVM 的 PVDD 插孔区域)、然后在控制软件中禁用 PWM 通道之一。

    (禁用 TAS5624的全桥之一)。

    我只想澄清一下、数据表中所述的空闲电流包括 LC 滤波器还是不包括 LC 滤波器?

    我测试了从 EVM 上移除电感器、电流降至19mA。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tbk

    我们使用 LC 滤波器进行测量。

    PVDD 电源不仅为放大器供电。

    它还将传输并为 EVM 板上的其他区域供电、尤其是在您仍然连接了母板的情况下。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我参考此 EVM 原理图、PVDD 仅连接到 TAS5624 IC。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slar092

    因此、奇怪的是、当我使用 LC 滤波器在空闲期间测量 PVDD 电流时、电流约为25mA。但数据表中注明的电流为15mA。

    您是说数据表中规定的15mA 包含 LC 滤波器吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tbk

    是的、理论上我们应该连接 LC 滤波器来测量该数据。

    但是对于 tas5624来说太旧了,我不确定当时是如何衡量的。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tbk

    我认识到您仅禁用1个通道、您是否意味着禁用板上2个芯片中的一个?

    还是只将一个芯片的一个通道静音?

    您的 PVDD 是否仍可为另一个放大器供电?

    您使用的条件是否与数据表中描述的条件相同?

    谢谢。

    Jesse