This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:I2C 监控器中的第一个数字是什么意思?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1117990/tas5825m-what-does-the-first-number-in-i2c-monitor-mean

器件型号:TAS5825M

我使用 PPC3的 I2C 监视器来监控 I2C 命令序列、

并对 w 后的第一个数字(30或44或98)感到困惑

这个数字意味着什么?

如果这意味着 I2C 从器件地址、为什么有3个不同的地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel

      除了我们的放大器外、EVM 上还有一些其他器件需要进行初始化。 器件地址30和44用于其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他器件的数据表?

    需要知道已执行了哪些命令。