This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5534:COMP 引脚(引脚5)

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1116476/ne5534-comp-pin-pin-5

器件型号:NE5534

您好!

你好。

https://www.ti.com/lit/ds/slos070d/slos070d.pdf

第3页提到了 comp 引脚作为输出、但它应该是输入。

请帮助解决此冲突?

我在下面找到了帖子、但在第9页中、COMP 引脚连接到发射极。

此外、从说明 中可以看出它是控制的、 因此应考虑作为引脚8等输入。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ray Vincent、

    COMP 和 COMP/BAL 引脚是第9页功能方框图中12pF 补偿电容的并行连接。 如果这是输入还是输出、会影响应用吗? 它可以被视为补偿的输入或晶体管的输出。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    为了理解、有时在同一个项目中有引脚被称为输出、例如本例和其他案例被称为输入、因此我们可以从用户视图中获取信息该引脚是输入、用于控制。 无论数据表将此信息作为输出提到、我们是否可以将此信息应用于所有这些项目器件?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray Vincent、

    我将咨询系统团队、了解其正确的命名规则、并查看是否应在数据表中进行更正。 我会随时向您通报他们的回复。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray Vincent、

    这应该是一个输入。 这已输入到要修复的队列中。

    最棒的
    Jerry