This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频信号保护

Guru**** 2929260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6F202, TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1115899/audio-signals-protection

主题中讨论的其他器件:TPD6F202TMUX1072

您好!

我正在寻找一款音频保护 IC、用于为产品提供耳机左侧、右侧、麦克风、SPKRL 和 SPKRR 音频信号。 此音频接口  将用于外部器件通信。

因此、我需要一 个保护电路/IC  来保护我的音频电路免受外部干扰/噪声/EMC 的影响。

保护 IC  还应具有短路保护、ESD 等保护电路

请您推荐符合我要求的合适 TI 器件。

谢谢、此致、

Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    您希望保护的线路的工作电压范围和信号速度是多少?  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt Smith、您好!

    我的音频信号输出将高达5V、带宽高达10kHz。  

    谢谢、

    Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pediath、

    对于 ESD 和 EMI 保护、由于您似乎需要在5个引脚上提供保护、因此我建议使用 TPD6F202。 它是一款6通道25kV ESD 保护器件、具有一个截止频率为108MHz -3dB 的集成 EMI 滤波器。  

    对于短路保护、这取决于您想要保护的短路情况。 如果您希望防止 线路电压短路至18V、我建议使用 TMUX1072。  

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    由于我的音频输出为10kHz、但 TPD6F202的带宽为108MHz。  您是否可以建议使用器件/滤波器来保护>10kHz 的信号?

    2.如果我在音频输入/输出线路上使用这些保护电路,我的音频信号是否会受到影响?

    此致、

    Pedaiah G.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pediath、

    TPD6F202可以保护低于108MHz 的任何信号、其中包括您的10KHz 信号。 频率高于108MHz 的任何其他信号都将被滤除、例如 EMI。 这两种设备都不应影响音频信号的正常性能。  

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    频率介于 100kHz 至100MHz 之间、我是否需要进行外部滤波?

    此致、

    Pedaiah G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pediath、

    是的、如果您希望滤除这些频率、则需要额外的组件。  

    此致、

    Matt