This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:TPA3250数据表中的引脚配置不正确

Guru**** 2384070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1117229/tpa3250-pin-configuration-incorrect-in-tpa3250-data-sheet

器件型号:TPA3250

你(们)好

支持、我们使用 TPA3250制造 PCBA、

我们感到困惑,数据表首页和应用电路,引脚配置不同?

什么是正确的? EVB 电路是否正确?

M1、M2、输入_A、输入_B 不正确?

PL 建议 TPA3250和应用的正确数据表

Rgds

Yogesh Singhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh。

    很抱歉、我们的数据表中出现了错误。

    您可以遵循用户指南:中的引脚定义

    www.ti.com/.../slvuam9.pdf

    我们将在后续工作中对其进行修订,很抱歉,我们将再次进行修订。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wei Qiu

    您能否共享基于 TPA3250、PBTL 模式的设计,并且系统在没有微控制器的情况下没有任何微控制器,因此我们是否应将 RESET 引脚固定在3.3VDC, 以及与红色 LED 连接的故障和 OTW 引脚、用于指示故障和过热情况。 请参阅 PL 指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh。

    如果要将器件设置为 PBTL 模式、 可以 按如下方式更改输出电路、另一个可以保持不变。

    您提到的 RESTRT/FAULT/OTW 引脚组是正确的。

    BR。

    魏秋。