一些背景:
Fs = 190kHz
BCK = 64xFS
未使用 SCK
我将生成振幅调制信号。 离开 DAC 前的数字信号 FFT 如下所示:

离开 DAC 后的信号 FFT 如下所示:
因此、在"所需"输出的两侧都有一些"不需要的"侧边板(我指的是直接相邻的峰值、而不是任何其他噪声)。
我知道、以这个速率运行意味着内插滤波器只有2个、并且缺省模拟 RC 滤波器不足以正确重建输出。 但 据 我所知、这涉及在384kHz-57kHz 及更高频率下生成的图像。
所以我对这些特定的旁瓣干扰物的原因缺乏了解。 如果有人能帮助我理解、那将会很好
此外、如果有某种方法可以减少/避免它们、无论是使用此 DAC 还是使用不同的 DAC、等等都是可能的。谢谢!