This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:输出关断问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1117465/tas2562-question-of-output-shutdown

器件型号:TAS2562

您好专家,

在 TAS2562的应用中、当以高容量播放时、输出关断 、然后在1.4秒后恢复。  如 图所示、我们抓取 PVDD 波形、 在暂停时、PVDD 达到了大约20V。 它用于 H 类模式、我们测试在升压始终开启模式下 、问题仍然存在。 我们使用 PPC3来获取 book0 page0寄存器、它显示"设备断电"、音乐中断时没有其他提示  

我们将 PVDD 上的电容增加到47uF*2可以避免这一问题。  数据表中建议的电容最大值为47uF。 我想知道该 PVDD 电容值为何会影响大容量场景、以及是否有理论分析。  如果您有调试方面的想法、请告诉我。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feeney、

    您用于测试的负载是多少? 我假设它在4欧姆范围内处于低电平、对吧?
    我认为输出端的扬声器或滤波器加载输出电流过大、导致升压短暂 过驱。 通过增加 PVDD 上的去耦电容、您可以帮助稳定升压转换器的输出。 我会建议以下几点:

    • 仔细检查升压电感器饱和电流、确保它不超过此限值。 如果超过限值、请使用额定电流更高的电感器。
    • 再次检查升压电容器降额、确保电容降压不会低于最高升压输出电压。 考虑使用额定直流降额较高的电容器。
    • 如果需要增加升压电容、您可以使用 PPC3工具来计算合适的升压系数:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师