This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:无需 miniDSP 即可生成基本代码并正常工作

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1117153/tlv320aic3111-basic-code-generation-and-working-without-minidsp

器件型号:TLV320AIC3111

我刚开始使用 TLV320AIC3111、想了解一些事情

  1. 是否有一些基本寄存器配置代码可用于捕获 ADC 数据或仅发送 DAC 数据?
  2. 是否需要使用 miniDSP、或者在我们不想使用 miniDSP 的情况下设置什么值? 功能方框图显示了以串联方式连接到输出的 miniDSP、并且没有绕过它的配置。

       在 PurePath Studio 中、它显示了2倍的内部1x 抽取率等。它们的含义是什么以及何时使用哪一个?

       我想获取 ADC 数据并将数据发送到 DAC。 从 PurePath 生成代码时、会显示以下错误。 我无法获取任何块、例如 miniDSP_A 从哪里可以找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无需使用 PPS 或 miniDSP。

    您可以使用 GUI、它具有初始化脚本、其基本配置如下面的用户指南中所述。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau285/slau285.pdf?ts=1657651407650&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTLV320AIC3111EVM-K

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试通过 SLAU 编解码器控制软件生成代码。

    它显示了我要查找的初始化脚本、但它不会更改值。

    我已将 TLV320AIC3111编解码器连接到我的定制 PCB、而不是 TLV320AIC3111-EVM 板。

    我将 D 类扬声器驱动程序值更改为6dB、但 init 脚本中的值为默认值。 此外、对于 ADC 采样率等其他参数、不会根据我设置的值进行修改。

    下面是我现在遇到的问题

    1. 我们是否需要 EVM 板来生成脚本值?
    2. 我可以修改从默认值获取引用的值、是否有一些软件可以更改值并生成代码、或者我做了一些错误的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    init 脚本提供您要请求的配置、但要使用此脚本配置器件、您需要 EVM。

    该脚本只是执行此处列出的 I2C 写入命令、因此您可以复制寄存器并在系统上执行 I2C 事务。

    要确认您的写语句、您可以在同一地址回读、并且您也不需要 GUI。