This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:大约超过数据表中给出的 tr/TF 限制

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1113341/pcm1808-q1-about-exceeding-the-limit-of-tr-tf-given-in-the-datasheet

器件型号:PCM1808-Q1

大家好、团队、

对于 PCM1808QPWRQ1的 I2S 信号的 tr/TF、我们想了解两点。

  1. 数据表规格为20ns (最大值);如果超出该限制、会发生什么情况?
    我们需要考虑哪种风险?
  2. 是否可以提供可能使用 EVM 测量的 TR/TF 的实际限值?
    我们知道、即使实际值大于20ns、我们也可以保证数据表中提供的值。

这个问题的背景是、我们希望减少 I2S 的 bck、作为 EMC 的对策。
当我们在设置中实际测量时、tr/tf 为~24ns ...我们希望确保这是否有潜在风险。

此致、
Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我发送您的时间安排的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    时序意味着什么?
    我们想知道、如果 tr 和/或 tf 超过20ns (最大值)、会发生什么情况。

    最棒的
    Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 BCLK 和 LRCLK 频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    LRCLK48kHz

    BCLK3.072MHz

    此致、
    Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在与设计团队进行核对。将很快作出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您处于从模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们假设从机模式。

    在 BCK 输入上为24ns 时、低电平时间为138ns。 数据在 bck 的下降沿之后更改 TCKDO (40ns)。 在 bck 的下一个上升沿之前、数据出现的时间略大于100ns。

    通常、读取数据的处理器将在 BCK 的上升沿锁存。 数据的设置时间应小于(138-40-24)或70ns。 如果它具有此值、那么我猜24ns 应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay-San、

    客户的设置是从机模式。

    您的解释很清楚、我们能够解决问题。

    最棒的
    Masaru