This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:器件寄存器默认值

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1115903/tpa6304-q1-device-register-default-value

器件型号:TPA6304-Q1

大家好、

只需再次检查、器件加电后、只需将0x4寄存器设置为播放模式即可放大输入信号。

是否需要设置任何其他寄存器? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在开启时清除任何故障是一个好做法。  然后查看故障是否返回。  此外、您应该查看负载诊断报告寄存器、以确保负载正确连接。   

    然后、如果您喜欢默认设置并且没有故障、则可以更改寄存器0x04以将通道设置为播放模式。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    获取该信息、感谢您的反馈。

    此致、

    Mike