This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:CBC 警告和 CBC 故障之间的所有差异

Guru**** 2550530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1114734/tas5825m-all-difference-between-cbc-warning-and-cbc-fault

器件型号:TAS5825M

请告诉我 CBC 警告和 CBC 故障之间的所有区别。

如果我仅启用 CBC_EN、禁用 CBC_WARN_EN 和 CBC_FAULT_EN、结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel

      当您希望 GPIO 端口报告不同类型的事件时、"警告"和"故障"只是两者之间的区别。 此设置不会影响内部电路的工作。  

    [引用 userid="513924" URL"~//support/audio-group/audio/f/audio-forum/1114734/tas5825m-all-differe-between CBC-warning-and-CBC-fault"]并且如果我只启用 CBC_EN、禁用 CBC_WARN_EN 和 CBC_FAULT_EN、结果将是什么?]

      CBC 函数将启用、但不会向 GPIO 端口报告、无论是否发生警告或故障事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    因此、如果我 启用 CBC_EN、CBC_WARN_EN 和 CBC_FAULT_EN、警告引脚和 FAULT 引脚将在 CBC 发生时同时报告、是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel

      是的、应该没问题。