This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:是否可以修改不同 OTW 之间热折返的衰减度?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1116758/tas5825m-does-the-attenuation-degree-for-thermal-foldback-between-different-otws-could-be-modified

器件型号:TAS5825M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel

      抱歉、无法更改 OTW 阈值之间的这种程度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    抱歉、我在"TAS5825M 高级特性"数据表中找到了这3张图片。

    热 折返性能似乎可以配置为生成不同的结果。

    或者这只是我的误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel

      很抱歉、我们没有在 PPC3中构建此函数、您无法禁用某些 OTW 阈值、如图所示。 您可以一起启用它们、也可以一起禁用它们。