This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:是否通过注册表写入禁用所有 DSP?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1108051/tas2563-disable-all-dsp-via-registry-write

器件型号:TAS2563

您好!

我是否能够在集成到我们的产品中时通过对 TAS2563放大器的注册表写入来禁用所有 DSP 进程(EQ、压缩、热保护等)?

我能够完成 SW_RESET (PAGE=0x00地址=0x01)、但我知道这会将所有内容恢复为默认值、并且不一定会禁用 DSP 保护功能等项。

我想用另一种方法来表述我的问题...我是否能够通过注册表写入访问等效的 ROM 模式?

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉耽误你的时间。 我们的 TAS 专家将于周一退房。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    通过在器件上切换 SW_RESET、器件将在没有 DSP 处理功能的情况下运行、所有系数都将返回到"旁路"状态。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这很有趣。 我无法让它为我工作。 即使在软件复位后、保护电路仍然处于激活状态、并且性能与 ROM 模式不同。

    无论如何、我能够让同事构建新的固件文件、并根据需要将这些文件推送到器件、这样我就完成了所有设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的通知、如果您需要任何进一步的支持、敬请告知。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师