This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4766:金属卡舌处的电压

Guru**** 2686715 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4766, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1112411/lm4766-voltage-at-metal-tab

器件型号:LM4766
主题中讨论的其他器件: TPA3116D2

大家好、

请告诉我  非隔离式 T-220金属凸片的电压吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    卡舌应连接至散热器。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、  

     感谢 你的答复。   非隔离式的-220金属凸片的电压为 GND。 我的理解 是否正确?

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      是的、您回答正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我还有一个关于 LM4766 GND 的问题。 请回答。

    数据表显示 LM4766有两个 GND (GND A 和 GND B)。

    - GND A 和 GND B 是否电气隔离?
    -如果是,金属凸片的电压与 A 的电压和 B 的电压有何关系? 我是否应该认为金属凸片的电压是 GND A、GND B 或其他电压?

    感谢你的帮助。

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    GND_A 和 GND_B 应连接在一起、不要将接地端分开。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队、

    请问您对金属凸片的电压到底有什么看法吗?  根据客户的测量结果、GNDA、GNDB 和金属凸片之间存在较大的电阻。  这似乎与先前的答案不一致。

    [客户测量]

    当客户使用测试仪测量 LM4766每个点之间的电阻值时、

    金属凸片和 GND A 之间的电阻:1 MΩ
    金属凸片和 GND B 之间的电阻:1 MΩ
    GND A 和 GND B 之间的电阻:1.5 MΩ
    GND A、GND B 和金属凸片不太可能具有相同的电位。

    顺便说一下、Ω 测量、金属凸片和 Vee 之间的电阻为1k Ω、那么金属凸片是否未连接到 Vee?

    如果您有一个图像显示 GNDA、GNDB、金属选项卡和 Vee 是如何电气连接的、这会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    GNN_A、GND_B 和 VEE 连接可参见 图2。 数据表中的典型音频放大器应用电路。  

    GNN_A、GND_B 是两个通道接地引脚。 我们建议将接地引脚连接在一起。

    我目前正在尝试获取有关焊盘内部连接的信息。 LM4766是一款非常旧的器件、 客户为什么不尝试我们的 D 类器件(例如 TPA3116D2)?

    我问散热器是仅连接到 IC 还是连接到 GND 等其他位置、因为如果仅连接到 IC、则可以在内部将焊盘连接到 GND 或 VEE。 但是、我没有手持设备。 我没有深入了解更多信息。

    如果您的客户检查并确认 PAD 已连接到 VEE。 我认为是这样。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derk:

    感谢您的快速回答。  我很期待 有关焊盘内部连接的信息。

    请确认我的想法是否正确?

    -"GNN_A、GND_B 是双通道接地引脚。 我们建议应连接接地引脚"

     => GND A 和 GND B 未在 IC 中连接、用户应使用 IC 外部的外部线路以电子方式连接它们。

    -"如果您的客户检查并确认焊盘连接到 VEE。 我认为是这样。"

     =>这意味着 Vee 以电子方式连接到 IC 中的金属卡舌。 还是 这意味 着 Vee 在客户的测试环境中以电子方式连接到金属标签?

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    GND_A 和 GND_B 应连接到音频输入接地。  

    对于 Q2、我认为是这样的、如果根据客户测试将焊盘连接到 VEE 内部。

    我建议他们可以将新一代 D 类器件用于新项目。 然后、他们可以获得更高效的支持。

    此致、

    Derek   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    感谢您的评论。

    我建议客户用新产品更换 LM4766。  由于 LM4766已使用了10年、并且是对设备性能有重大影响的部件、因此无法轻松迁移到新产品。 此外 、由于它不用于音频、因此它们可以使用两个功率放大器代替 LM4766。 如果您知道可以替代功率放大器中 LM4766的新器件、请告诉我吗?

      有关焊盘内部连接的信息如何?

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加补充:

    由于客户在测量 Vee 和 GND 之间的电阻时将器件置于空中悬空状态、因此 客户环境中 Vee 和 GND 之间的短路 将是不可想象的。 您能否在您的环境中测量一次 Vee 和 GND 之间的电阻?

    此致、

    太藤竹村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taito,

    很抱歉、我手上没有样本。

    新器件 TPA3116D2 适用。  

    我相信客户测量结果表明 VEE 和 PAD 是内部连接的。 因此、我认为他们应该这样做。

    此致、

    Derek