This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5252:如何从 pcm5252获取单端输出?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1116604/pcm5252-how-to-get-single-ended-output-from-pcm5252

器件型号:PCM5252

您好!

我将在单端输出模式下使用 PCM5252。 我在 pdf 中阅读:"PCM5252还可以支持单端输出、分别使用 OUTLP 和 OUTRP。 在单端 Ω 下、每个引脚上都可以使用一个470 μ F 和2.2nF 的单电容器。'

这是否意味着、我只需要使用  OUTLP 和 OUTRP 引脚、如下所示:

还是应该使用外部扩散2se 转换器?

此致

Maciek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是        的、Ω 此 DAC 能够作为单端工作、 因此 在此模式下、每个引脚上使用单个470 μ F 和2.2nF 电容器时、只能将 OUTLP 和 OUTRP 用于单端输出

    对于  差分应用、您可以将差分信号连接到差分至信号 运算放大器、例如 TPA6120。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢。 它解决了我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    此致、

    Arash