This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:TLV320AIC3109-Q1是否同时支持线路1中的录音音频和线路2中的广播音频?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1, AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1115590/tlv320aic3109-q1-does-tlv320aic3109-q1-support-record-audio-in-line-1-and-broadcast-audio-in-line-2-simultaneous

器件型号:TLV320AIC3109-Q1
主题中讨论的其他器件: AM5718

尊敬的产品线工程师。

   我叫 Bill、是 TI 中国的一名医疗系统工程师。

   我的客户希望在其患者监护仪产品中使用 TLV320AIC3109-Q1。客户的一个应用是使用 TLV320AIC3109-Q1在线路1中录制音频、并使用 TLV320AIC3109-Q1线路2同时广播音频警报声音或其他声音。从快速浏览的数据表中、 我认为客户可以使用 TLV320AIC3109-Q1来实现他们的想法。我是对的吗?

   BTW、 是否可以使用 TLV320AIC3109-Q1线路1同时录制音频和广播音频?  非常感谢您的支持!  

此致、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是您的意思吗? 如果正确、则可以使用此部件。 报警音将直接馈送到输出端。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pdjuandi

       非常感谢您的大力支持! 客户在系统中使用 AM5718作为 IIS 主站。因此、客户希望使用 AM5718-IIS 同时录制和广播。方框图如下所示。是否可以或客户需要使用另一个 IIS 接口和音频编解码器来进行广播? 感谢您的支持。  

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    广播是警报声音 、因此可以进行广播。

    此致。