This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:通道过热关断

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1116629/tas6424-q1-channel-overtemperature-shutdown

器件型号:TAS6424-Q1

您好!

 通道过热关断功能是否仅在触发时禁用单个通道? 如果是、哪个温度会触发 全局过热关断? 它是在除驱动器之外的任何位置测量的吗? 或者、对于所有4个通道、OTSD (I)是全局 OTSD 吗?  

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥古里-圣、

    在电气特性表中、全局过热关断(OTSD)为160C。  通道的 OTSD 为175C。  有5个热传感器。  每个输出级都有一个传感器用于通道过热关断。  芯片上有另一个用于全局关断的传感器、该传感器不靠近输出级。   

    通道关断仅在175C 时关断各个通道。

    全局关断将所有通道设置为 Hi-Z

    此致、
    Gregg Scott