This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:tpa6304清除故障代码

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1116658/tpa6304-q1-tpa6304-clear-the-fault-code

器件型号:TPA6304-Q1

我需要帮助来分析几个问题。

1、采样 A 机器上使用的 I2C 地址为0x5a、采样 B 机器上使用的0x5a 地址无法成功通信。 tpa6304的 I2C 地址是否与加电序列相关。 (连接了带有样本 A 和样本 B 的 tp6304电路)、未找到此问题的原因。

2.由于样本 A 的机器中没有索引测试,所以在样本 B 的机器被测试时就会发现索引测试。 当没有高功率负载时、tpa6304的通道输出正常。 加载每个通道时、将会出现某些通道没有输出或所有通道都没有输出的状态。 再次上电后无法恢复。

通过检查 tpa6304的寄存器可以发现上述现象。寄存器0x0F = 0x80;寄存器0x11 = 0x40。 和其他寄存器将具有故障代码(每个故障机器的故障代码不同);请帮助提供清除故障代码的方法。

1

2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加另一个问题:

    当功率放大器仅输出2通道或1通道时、@1kHz 0dB;14.4V,

    2 Ω 的负载是12.8vpp (10W/ch)的最大输出;当负载为4 Ω 时、最大输出为25.2vpp (19.8w/ch)。

    它与规格中记录的输出功率有很大不同。 请帮助分析可能的原因。

    (散热器为纯铝、散热面积超过150平方毫米且完全接触)

    此项目的设计要求为45W* 4通道@2 OH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    1. 您没有使用/fAULT 引脚正确设置 I2C 地址。  请查看数据表中的第7.5.1.1节、了解 I2C 地址的正确设置
    2. 寄存器0x11中指示了全局故障。  要清除故障、请设置寄存器0x30中的位7。  这将清除故障。  清除故障后、您可能需要将该位设置为零。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可能未正确设置 OC 控制。  请参阅寄存器0x02位2和3。  对于2欧姆电阻能力、将 OC 电平设置为4。

    此致、
    Gregg Scott