This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:具有极低负载的 TPA3116D2

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1116533/tpa3116d2-tpa3116d2-with-very-low-loads

器件型号:TPA3116D2

大家好、

我们的客户 正在尝试以至少50W 或更高的功率将40kHz 信号(正弦波、方形)馈送到极低负载(25m Ω、5uH)中。  他正在考虑 TPA3116D2、但他担心短路保护会生效、因为它专为4欧姆负载而设计。 我们是否有适合其应用的器件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    最小负载值与过流限制阈值相关。 如果负载阻抗非常低、PVDD 燃烧、输出电流将达到 OC 电流阈值。

    对于音频放大器、恐怕我们没有适合此客户应用的器件。  

    此致、

    Derek