This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:无音频输出

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1116146/tlv320aic3104-no-audio-output

器件型号:TLV320AIC3104

您好、专家、

寻求有关此方面的建议。 代表我的客户发布此查询、因为他正在使用免费电子邮件帐户:

我 使用 TLV320AIC3104IRH、我们使用 HPLOUT HPLOCOM HPROUT HPRCOM 作为输出、我在下图中检查了寄存器值、一切正常。

已共享其 EVM 用户指南并共享 相关主题、但未使用。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    我知道您说过您已经检查了寄存器、但如果我们可以有寄存器转储、这将非常有帮助。 此外、如何将数据输入到编解码器?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的支持。

    通过查看此图片:

    这是默认的 reg 值、现在处于工作顺序。 如您所见、当将 reg38默认值更改为0x04时、默认值为0x00。 不知道原因。

    以寻求您的帮助。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上面的这些寄存器显示没有通电或启用音频路径。

    ADC 或 DAC 路径上未连接输入/输出。

    您能否重新检查并拉动正确的设置、以便我们可以查看?

    基本上、您需要确保根据寄存器设置正确设置路径。

    我在这里附上了该器件的方框图及其寄存器地址、您可以参考该地址进行配置。

    此致。