您好!
你好。 我有一位客户正在与他合作。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
我正在使用 TLVAIC3262向扬声器输出。 我们使用的扬声器(我无法控制)是4Ω 1W 的扬声器。 我看到 TLVAIC3262具有内部 D 类放大器、可输出到扬声器。 该数据表仅包含8Ω Ω 扬声器的数字。 该 D 类放大器是否能够按照我们所看到的数字提供4Ω Ω 扬声器? 否则、我可以在 DAC 的 LOL/Lor 线路上使用外部 D 类放大器。 我将 TPA2011和 TPA2012 D 类放大器视为我可以使用的潜在放大器。 这些增益为6dB 的放大器的输入阻抗为28kΩ Ω 至50kΩ Ω 之间的任意值。 如下所示、TLVAIC3262编解码器的数据表显示它只能处理高达10kΩ Ω 的阻抗。 如何解决此问题?

此致、
Ray Vincent