This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:D 类放大器输出

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1116187/tlv320aic3262-class-d-amplifier-output

器件型号:TLV320AIC3262

您好!

你好。 我有一位客户正在与他合作。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我正在使用 TLVAIC3262向扬声器输出。 我们使用的扬声器(我无法控制)是4Ω 1W 的扬声器。 我看到 TLVAIC3262具有内部 D 类放大器、可输出到扬声器。 该数据表仅包含8Ω Ω 扬声器的数字。 该 D 类放大器是否能够按照我们所看到的数字提供4Ω Ω 扬声器? 否则、我可以在 DAC 的 LOL/Lor 线路上使用外部 D 类放大器。 我将 TPA2011和 TPA2012 D 类放大器视为我可以使用的潜在放大器。 这些增益为6dB 的放大器的输入阻抗为28kΩ Ω 至50kΩ Ω 之间的任意值。 如下所示、TLVAIC3262编解码器的数据表显示它只能处理高达10kΩ Ω 的阻抗。 如何解决此问题?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    D 类上的最小建议负载为7.2Ω Ω。 低于该值超出规格、您无法期望相同的性能、甚至可能会因过流而损坏器件。 我建议使用 LOL/LOR 线。 数据表中的段落不清楚、但您可以加载超过10k 的负载。 如果您查看建议的运行条件、10k 是典型负载、而未列出最大值、因此 TPA201x 应该可以正常使用。

    此致、

    Jeff