This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:寄存器位 MASK_OTW 和 OTW_LATCH_EN 的函数

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1116334/tas5825m-functions-of-register-bit-mask_otw-and-otw_latch_en

器件型号:TAS5825M

Sirs、

发生 OTW 时

如果 MASK_OTW 为0、则将报告 WARN 引脚(GPIOx 设置为0x08)。

如果 MASK_OTW 为1、则不会报告 WARN 引脚。

如果 OTW_LATCH_EN 为1、即使温度恢复正常、也不会清除 OTW_LEVELx_I。

如果 OTW_LATCH_EN 为0、则如果温度恢复正常、OTW_LEVELx_I 将被清除。

我的所有描述是否正确?

如果没有、请告诉我哪里不正确、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据我的理解、当 MASK_OTW 为1时、应报告 WARN 引脚。

     关于 OTW_LATCH_EN、 我认为您的理解应该正确。

    谢谢。

    Jesse