This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1611:如何解读数据表中的 GBW

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1115956/opa1611-how-to-interpret-gbw-from-datasheet

器件型号:OPA1611

尊敬的支持:

OPA1611数据表显示 GBW 为80MHz @增益=100、等于40MHz @增益= 1。
请问有这样一个奇怪的行为吗? 数据表中的数据是否正确?

GBW = 80MHz @增益=100是否真正意味着我可以用80MHz 的可用带宽设置增益@ 100?

这对我来说听起来真的很奇怪...

感谢你能抽出时间。

最棒的

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我没有除以增益.... 我的问题是:

    GBW = 80MHz @增益=100是否真正意味着我可以在可用带宽为0.8MHz 的情况下设置增益@ 100?

    在我的应用中、OPA1611 shoudl 的(非反相)增益为400。 我可以期望多大的带宽?

    很抱歉混搭...

    最棒的

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    如果 AOL 曲线图与频率只有一个单一(显性)极点、单位增益带宽和 GBW 将相同、而等式 BW = GBW/增益将适用于所有增益。  但是、某些运算放大器(包括 OPA1611)在过零(dB)之前具有第二个极点(FP2~10MHz -请参阅下文)、这会导致上述公式不适用于低增益。  对于 OPA1611、当增益 高于~10 (或>20dB 、因此频率低于第二极点)时、该公式 效果良好、因此对于增益为400的情况、BW = 80MHz/400=200kHz -通过查看下图可以图形方式确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    非常感谢! 我绝不能相信“单极定理”…

    最棒的

    Alberto