This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2EVM:AIP003修订版 D -电感器基准

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1115343/tpa3116d2evm-aip003-rev-d---inductor-reference

器件型号:TPA3116D2EVM

大家好、

我正在寻找评估板随附的 L1/L2/L3/L4电感器的制造商器件型号。


该文档提供了以下规格:


制造器件型号:931BS-100M
制造:Toko
说明:电感器10uH 5.8A D128C 型 RoHS


此器件型号在我的修订版 D 板上似乎过时了。  我电路板上的电感与文档中图片中的电感不一样。
您是否有参考资料提供给我?

非常感谢。

此致、Sebastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    很抱歉、您需要哪一个? 电感器 PAR 编号或其他类似的东西?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    是的、我想知道 MFG 器件型号和卡电感器制造商的名称(修订版 D)、这与数据表中提供的信息不匹配。

    此致、

    S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    很抱歉、我没有找到修订版 D 的更改历史记录

    您是否对电感器有任何顾虑?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    不、我只想让参考编号从制造商处订购。 数据表显示制造商是"Toko"、但该公司是由"Murata"购买的。
    这可以解释电感器在数据表和我的卡之间的变化。 但我没有新的器件型号可供订购。

    我的卡上的电感器:  

    数据表上的电感器(Toko):

    制造器件型号:931BS-100M
    制造:Toko
    说明:电感器10uH 5.8A D128C 型 RoHS

    您是否有相同的信息?

    此致、S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastien、

    我理解您的问题。 我还尝试深入了解这些信息。 但遗憾的是、我没有找到它、因为 EVM 板 是在不同的 TI 工厂生产的。  

    虽然某些版本的电路板使用不同的电感器器器件型号、但我认为性能可以与数据表数据匹配。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    好的、我看到了。 感谢您的帮助!

    此致、

    S é bastien