This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:旁路电容

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, TIDA-00874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1116029/pcm5242-bypass-cap

器件型号:PCM5242

大家好、

我对 PCM5242设计有疑问。  

第一。 LDOO 和 DVDD 旁路电容器。  

我计划将3.3V 施加到 DVDD (IO=3.3V)、并将内部 LDO 用于1.8V。   

在这种情况下、您是否可以建议 DVDD 和 LDOO 引脚上的旁路电容器数量?

只向 LDOO 馈送0.1uF 是否正常?

(在数据表 P60中、图80中描述了在 DVDD=LDOO=1.8V 情况下、10uF 与0.1uF 并联。)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于 DVDD、我建议使用10uF 和0.1uF、如果使用内部 LDO、则0.1uF 应该足够了。

    您也可以参考  示例应用的设计文档 TIDA-00874。

    此致、

    Arash